结果:找到"40G光模块 数据中心 ",相关内容1000条
- AI数据中心架构升级引发800G光模块需求激增
- 800G光模块需求的激增直接反映了对人工智能驱动应用不断升级的需求。随着数字环境的不断发展,对更快、更高效的数据传输的需求变得势在必行。800G光模块的部署,加上向2层叶脊架构的过渡,反映了满足现代计算需求的战略举措。为什么需要800G光模块?800G光模块需求的激增与数据中心网络架构的变化密切相关。传统的三层架构(包括接入层、聚合层和核心层)多年来一直是标准。随着AI技术规模和东西向流量的不断扩大,数据中心网络架构也在不断演进。在传统的三层拓扑中,服务器之间的数据交换需要经过接入交换机、汇聚交换机和核心交换机,这给汇聚交换机和核心交换机带来了巨大的压力。如果按照传统的三层拓扑,服务器集群规...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 800G光模块 AI数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-03-05 17:36:00
- 硅光:数据中心互连新宠
- 在未来,大数据和人工智能将成为驱动数据中心市场的主要动力。因此,未来数据中心对于基于光的数据互联的需求可望进一步增加,而这也将进一步提升硅光子的市场规模。为什么在数据中心采用硅光子学?数据中心特点适合硅光子大量应用目前数据中心常用的是叶脊结构,连接数众多,节点间距离短,同时流量迅猛增长使得光模块技术更新换代快。因此,数据中心适用大量成本敏感但对性能要求不高的模块(图1)。而这些特点,硅光模块都符合。硅光模块比传统铜线性能更优,光纤连接更适合大规模的板间互联。另一方面,硅材料相对于III-V族材料成本更为低廉,在数据中心的应用中优势凸显。图1:数据中心结构特点适合硅光子大量应用解决I/O瓶颈面...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硅光 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-04-22 16:15:00
- 25G全系列产品解决方案
- 25G以太网最佳输入/输出性能和光纤容量是10G以太网的2.5倍,在数据中心和5G前传的应用中,普遍采用25G来替换原来的10G产品,达到流量带宽的升级。易飞扬针对数据中心和5G前传应用场景,提供25G全系列高速线缆和光模块产品:易飞扬25G高速线缆包括DAC、AOC和HAOC,支持25G以太网标准,在使用过程中不会产生插入损耗,时延低,确保低功耗和高可靠性。其中HAOC系列具有强大的防尘、防水和耐高低温能力,确保其在不同恶劣环境下的稳定运行;支持eCPRI传输协议,可实现300m传输。25G光模块包括灰光和彩光,符合以太网和eCPRI传输协议,满足工业级需求。其中彩光模块,基于DML和EM...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 5G前传 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-10-28 14:16:00
- 400G平行光器件助力数据中心光互连
- 随着5G时代的到来,全球出现了越来越多的超大型数据中心,需要部署大量的高速光模块,400G技术应运而生。目前,三个国际标准组织(IEEE、ITU和OIF)都已经发布了相关400G标准,部分顶级的光模块供应商皆已推出应用于数据中心的400G光模块。易飞扬是平行数据中心技术的主要倡导者,在平行光互连技术领域投入和研究较深,本文就来探讨400G平行数据中心光互连方案。数据中心内部光互连有服务器-ToR、ToR-Leaf、Leaf-Spine和Spine-DC,根据传输距离不同,400G目前有多种平行光互连产品,包括400GSR16/SR4/SR8/AOC/DR4和PSM8。由于400GSR16使用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 400G光 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-02-10 11:39:00
- 易飞扬发布400GQSFP-DDPSM8光模块,助推数据中心平行解决方案
- [中国,深圳,2021年1月6日]数据中心平行光模块技术倡导者——易飞扬即日宣布推出业内领先的400GQSFP-DDPSM8(8路单模并行)光模块,可满足400G数据中心内部2km以内的光互连需求,支持OTN协议标准,这一产品的推出弥补了短距离400GSR8链路距离不足的问题。随着5G时代的到来,全球出现了越来越多的超大型数据中心,需要部署大量的高速光模块。100G作为上一代的主流技术,已进入其生命周期的成熟和稳定阶段,单位比特成本的降低受到极大限制,400G技术应运而生。目前,三个国际标准组织(IEEE、ITU和OIF)都已经发布了相关400G标准,部分顶级的光模块供应商皆已推出应用于数据...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 400G光模块 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-06 16:38:00
- 剖析数据中心三层网络结构设备的光互连方案
- 数据中心是现代信息网络的重要基础设施,由于网络需求的不断增加,对数据中心服务器的规模要求也越来越大。目前,数据中心常见的网络系统架构为三层架构,包含核心层、汇聚层以及接入层。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下传统数据中心网络架构及互连方案。(1)接入层接入层由各功能设备和接入交换机组成,提供主机和服务器在数据中心中的接入,支持主机端口的访问控制,具有高密度的接入能力,为用户提供网络访问功能及相关网络服务。接入层交换机的上行端口为光口,下行端口与服务器连接时可采用光口,如果距离小于30M也可以采用电口,用Cat.6A类双绞线连接。接入层与汇聚层互连方案:目前接入交换机端口到汇聚交...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 数据中心 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-27 18:38:00
- 40G数据中心常用到的光模块,读这篇就够了
- 40G网络已经普遍应用于数据中心,而光模块是数据中心设备互连必不可少的组件之一,那么易天光通信(ETU-LINK)就给大家盘点下40GQSFP+光模块的类型究竟有哪些。1、40GBASE-SR4光模块:该模块采用MPO连接头,工作波长为850nm,通过搭配OM3多模光纤一起使用时传输距离最高可达100m;与OM4多模光纤使用时传输距离可达150m,主要用来实现数据中心内网络设备间的短距离连接。40GQSFP+SR4光模块除了可以用MPO光纤跳线实现两个40G网络设备间的连接,还可以与MPO-LC光纤分支跳线使用实现40G网络设备和10G网络设备间的连接。2、40GBASE-eSR4(QSFP...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G光模块 数据中心 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-03 08:47:00
- 易飞扬200GQSFPDDPSM8光模块助力数据中心低成本持续演进
- 讯:光互连技术从100G正在走向200G/400G,数据中心的演进有着多种不同的路径。易飞扬独有的PSM全系列产品线就是其中一种低成本的光互连路径,包括40GPSM4,100GPSM4,200GPSM8全速率并行光模块产品,均是基于NRZ编码格式。200GQSFPDDPSM8光模块易飞扬新近推出的200GQSFPDDPSM8光模块满足QSFP-DDMSA标准,传输距离高达10KM,采用并行8路、单路25Gbps设计,低功耗优势显著,功耗小于6W,工作温度满足0~70℃。工艺精良。独到设计的光引擎,不仅提升生产效率,更大的优点在于大幅度降低产品成本。QSFP-DD凭借其倍增的宽带优势,成为下一...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-15 17:52:00
- 「展望2019」最新光模块市场简析
- 光模块市场的中国力量在过去的一年里,中兴禁令导致对全球的网络建设产生了连锁反应。然而云网络以及大型数据中心仍然能成为光模块强大的收入来源,由于竞争的日益激烈,100GbE光模块的价格有所下降,但是在未来的三年内,市场的需求依然强劲。与此同时,一些运营商已经开始提出更高速的设备需求,例如谷歌已经开始部署2x200GbE的光模块,美国运营商AT&T更是和坚持以设计领先的光通信模块供应商易飞扬(Gigalight)签署了关于400GAOC产品的战略合作协议等。?易飞扬(Gigalight)400GAOC产品测试图自从2018年国内厂家相继在OFC展会上推出400G产品、易飞扬在关键专利上击...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 光模块 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-14 17:57:00
- 数据中心综合布线使用aoc有源光缆的原因分析
- 整个数据中心领域已经开始全球化导入40G/100GAOC,相对于40GDAC铜缆,40GAOC在7米以上的数据传输环境下具备不可比拟的优势,包括体积更小,重量更轻,更容易弯曲,更容易管理,信号传输距离更长等。如下为全双工AOC组件结构:在数据中心,如果用40GSR4光模块,同样可以获取上述目标。以下是对40GAOC与SR4模块的差异性分析如下:1.插回损分析:对于同样传输距离,对于SR4光模块,不同的光纤跳线插上同一模块,将会有不同的插损和回损,这种情况基本是通病。不过只要变化量符合范围之内,测试的眼图等相关指标不会有太明显变化。而制作良好的AOC这方面是基本上是可以保持稳定的,摇摆性能也更...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 AOC有源光缆 40G光模块 QSFP+光模块 SR4光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-18 16:44:00
返回